This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:RS485/RS422差分输入

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432009/ua9637a-rs485-rs422-differential-input-with

器件型号:UA9637A
主题中讨论的其他器件:THVD2410

工具与软件:

你(们)好

我正在寻找具有集成故障检测功能(开路、短路)的输入差分接收器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    所有 THVDXXXX 器件都具有开路、短路和空闲总线失效防护功能。 THVD2410专门具有最高范围的总线上高达+/-70V 的故障保护。  不过、这些是标准的1发送器、1接收器器件。

    如果仍需要2个接收器、您可以使用2个 THVD1400作为接收器等。 所有 THVDXXXX 器件都符合 RS -485和 RS -422标准。 目前、我们没有带开路和短路保护的差分接收器。  

    此致!  

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres、

    我意识到我可能误解了你的问题。 您是要寻找仅针对短路情况提供保护的器件(我的假设)、还是要寻找具有单独输出引脚、以便在总线上发生故障时进行标记的器件? 如果出现故障、我上面提到的所有器件都不会明确标记。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有独立输出引脚的器件、可在总线上出现故障时进行标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres、

    此时、我们没有一个器件可以在总线上出现故障时标记输出。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数故障会导致两条线路通过端接电阻器拉在一起、从而产生0V 的差分总线电压。这可通过将两个接收器与交换的 A/B 引脚连接来检测;当两个输出均为高电平时、总线处于无效状态。

    如果没有外部失效防护电阻器、这在总线空闲时也会触发。