This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:我们测试 LIN1021A-Q1后发现会出现一个错误帧

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432220/tlin1021a-q1-when-we-tested-lin1021a-q1-we-found-that-there-would-be-an-error-frame

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

您能帮我们检查一下吗? 当我们测试 LIN1021A-Q1时、我们发现欠压启动时会存在一个错误帧、您对此有何建议?μ s

图1是原理图设计;

图2显示了欠压启动时的波形。

图3显示的是正常启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songhao:

    我们建议 LIN 上拉至 VSUP、而不是 INH。 由于 LIN 在 NORMAL 模式下在内部上拉至 VSUP、因此不应在欠压情况下保持正常通信。

    发生该错误时 VSUP 的值是多少? 您是否可以在同一图中包含 VSUP 的捕获?

    此致、

    Sean