This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:ds90ub948 IIC 无确认(反向通道20Mbps)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428722/ds90ub948-q1-ds90ub948-iic-no-ack-at-back-channel-20mbps

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具与软件:

我使用 ds90ub947/948发现、有时 ti948在反向通道20Mbps 的 i2c 传输上没有 ACK。

howerver、我将反向通道 bps 设置为5Mbps、、然后 i2c 工作稳定。 如下所示、我修改948寄存器0x23以更改速度。

请给我一些建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    我有几个问题:

    1.是否在定制板或 TI EVM 上进行了测试?

    2. 视频稳定吗? 如果没有、您是否还可以探测948上的锁销以查看是否有锁滴


    3.如果此链路在较高的反向通道速度下不稳定、这可能意味着潜在的 CRC 错误。

         -您提供了948的寄存器转储、您还能 为947 SER 提供完整的寄存器转储吗
         -检查反向通道 CRC 错误计数(0xA - 0xB)和其他相关寄存器
         

    此致、
    Ikram



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的答复。

    在、板上为1 μ A。

    20Mbps 时、、电流为2 μ A 的锁定有时会下降

    3、是、CRC 错误寄存器如下所示。

    pic 1。 在5Mbps 时、无 CRC 错误计数。

    pic 2、20Mbps 时、CRC 错误计数为0xff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于存在反向通道 CRC 错误和锁定下降、因此可能会出现信号完整性问题。 这些电路板以前是否经过验证?

    1.您可以试用949的内部图形生成器吗? 这将有助于验证949输入是否导致了错误。 您可以使用 ALP GUI PatGen 选项卡执行此操作

        
    2.您是否知道板材是否符合通道规格和信号完整性?  您使用的是同轴电缆还是 STP 连接器?


    3、模式选择和原理图是否与产品说明书相符?  


    此致、
    Ikram



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1947内部模式导致错误? 答案是肯定的。

    2、我们使用同轴电缆连接器。 我不知道 通道规格和信号完整性。 我稍后会检查。

    3、模式选择和原理图与数据表匹配。

    相加。 我测试947和948之间的 BIST,在反向通道上也有 CRC 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以尝试在 ALP 上使用映射工具吗?  https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts = 1729892117182&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此外、从947上的寄存器0x5A DUAL_STS 中、该器件似乎设置为单链路模式。 这是否符合预期? 您的视频 PCLK 是什么?

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram

    我们没有 USB2ANY 器件、但我们进行 眼图测量。测试结果位于 pdf.e2e.ti.com/.../DS90UB948_2D00_FPD-LINK.pdf 中

    该器件按照预期设置为单链路模式。pclk 26.2Mhz (800x480)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以使用 Aardvark I2C 连接进行连接、以为此使用 ALP 和 MAP 工具。

    请给我1-2天时间来与您讨论后续可能采取的措施。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用图形发生器时、是否仍有任何闪烁或黑屏、锁定下降和 CRC 错误? 还是通过 SER 模式发生器和 LVDS 输入均出现947?

    对于这些定制设计、测试了多少个电路板? 有多少个显示了这个问题?

    - Ikram