This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:FTOL_Unsync

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432645/tlin1028-q1-ftol_unsync

器件型号:TLIN1028-Q1

工具与软件:

如何找到或计算此值? 我曾尝试在数据表中查找相关条目、但没能找到。 此值是否由应用电路决定? LIN 收发器 IC 的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold,

    感谢您发送编修! 此特性实际上讨论的是 MCU 时钟、因此与 TLIN1028-Q1或您的 LIN 物理层无关。 基本上来说、如果响应者节点使用同步、则该节点需要±14%的时钟容差。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny、我会向内部 F/W 部门核实。