This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1、一款6Gbps 12通道差分1:2和2:1多路复用器 Android-11集成

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433333/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1-a-6-gbps-12-channel-differential-1-to-2-and-2-to-1-multiplexer-android-11-integration

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我正在研发 TS3DV642-Q1、这是一款6Gbps 12通道差分1:2和2:1多路复用器。 我们正在考虑在即将推出的项目中使用这一组件、该项目涉及在基于 Android-11的平板电脑上切换摄像头。 鉴于在多个摄像头之间进行可靠高速切换的要求、这种器件似乎大有希望。

我们想知道是否有可用于 TS3DV642-Q1的现有 HAL 层实现、或者是否支持与 Android 项目集成、尤其是对于 Android-11。 此外、如果有任何使用此组件的基于 Android 的应用程序的示例或文档、我们非常感谢访问这些资源、以便更好地了解兼容性和集成过程。

您的指导将有助于我们决定该组件是否适合我们的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    TS3DV642-Q1将在您的应用中作为6Gbps 多路复用器工作、但我们没有任何 HAL 层实施、因为这是一个多路复用器。

    在大多数情况下、只会使用三个设置。

    我们不在 Android 生态系统中开发任何源代码或此类源代码示例、但由于这是一个无源多路复用器、因此我认为在该应用中使用它没有问题。