This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCR

Guru**** 2929500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431243/tusb8041-tusb8041irgcr

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

Brian、您好!

我们再次遇到问题、因为在下电上电测试期间无法识别 TUSB8041。

您在测试引脚接地之前告诉过我、但我们的产品是该引脚开路。

TEST 引脚开路时会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许承满:

      有内部下拉电 阻器、因此测试引脚可能不会发出问题。

      您能否对3.3V/1、1v/Grst 信号采用波形? 问题发生的频率如何?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看下图。  此问题发生的时间不固定。 客户说它大约每50个周期发生一次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以再次发送原理图吗?

    客户是否可以调整 GRSTz 信号?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TUSB8041的原理图。 我们无法调整 GRSTz 信号。

    我们将 GRSTz 序列更改如下。 1.1V 因其他问题而比之前延迟、是否没有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许承满:

      新的上电波形应该可以。

      客户是否可以将 USB_Vbus 连接到主机 Vbus、即90k/10k 分压器?

    好的

    Brian