This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:高速和低速运行配置

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433031/tusb2046i-high-and-low-speed-operation-configuration

器件型号:TUSB2046I

工具与软件:

对于4端口集线器控制器  TUSB2046IB、  是否可以同时作为高速和低速器件运行?

我们选择将上行侧 DP 线路上的1.5k 欧姆上拉电阻连接至3V3、以便能够操作数据存储和交互式 LCD、但当插入低速鼠标或键盘时、所有下行端口都不再工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好:

     TUSB2046I 是全速/低速集线器。 如果您需要高速、TUSB4041是最佳选择。高速和低速器件可以同时在不同的端口上工作。

    好的

    Brian