This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:TCAL6416PWR 的原理图审阅

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, PCA9554A, PCA9554, TPS22960, TCAL6416, PCF8574, TCA9554, TCA9555, PCF8574A, PCA9555, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433445/tcal6416-schematic-review-of-tcal6416pwr

器件型号:TCAL6416
主题中讨论的其他器件:TPS22960、 PCF8574、 TCA9554、TCA9554A 、 TCA9555、 PCF8574A、PCA9554A 、 PCA95555、PCA9554、 PCF8575

工具与软件:

您好!

我们 在项目中使用了 TPS22960。 我们已根据产品说明书中的基准电路制作了原理图。 TI 的任何人能否验证该原理图并告诉我们这是否可行或需要进行一些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharique:

    我可以评论 TCAL6416PWR、但对 TPS22960的实施没有多好。 对于该器件、您需要咨询电源管理团队。  

    TCAL6416PWR

     

     

    检查

    状态(好、坏、好、?)

    添加注释

    本地去耦电容器

     很好

    通常、在 VCC 上放置一个0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

     很好

     

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

    验证

    10k 上拉电阻器可以、但很弱。 TCAL6416的计划数据速率是多少?  

    如果在1 MHz 上使用 IO 扩展器、您可以考虑使用更强的上拉电阻来缩短上升时间:4.7k、2.7k……

    有关选择正确的上拉电阻器的更多信息、请参阅此应用手册。  

    未使用的 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

     验证

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列都不在 p 端口引脚上包含内部上拉电阻器;但 PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA9555|PCA9555、PCA9554|TCA9554除外、 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可以保持悬空。

    另一种方法是在为器件上电后、可以将任何未使用的 p 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

    TCAL 具有敏捷 IO 功能。 它在器件内部具有可配置的 I2C 上拉电阻、以保持输入悬空。 这是一个附加选项。  

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

     很好

    据我所知、只有1个 TCAL6416。 如果有多个器件、请确保将 ADDR 设置为创建唯一地址;如果有超过2个器件、则需要一个 I2C 开关/多路复用器来应对潜在的寻址冲突。

    如果器件具有/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

     很好

    10k 至3.3V 电源

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

    很好

    10k 至3.3V 电源

    此致、

    Tyler