This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC010935BP:不能在5MHz 工作。

Guru**** 2835765 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431086/plc010935bp-doesn-t-work-except-at-5mhz

器件型号:PLC010935BP
Thread 中讨论的其他器件:THS6222

工具与软件:

您好!

我为该实验购买了三块电路板。

我将这两个板分别置于发送和接收模式、并通过电线直接连接它们的输出端子。 实验的结果是、除了5MHz 之外、所有这些通道都无法通信。 对于其他不起作用的频率、载波频率仍在 D=1部分。 因此、在解码期间全部显示为0、并且不会进行通信。

在我看来、我认为这个滤波器是一条较低频率时的反馈线。 因此、我认为此电路应该能够在接收时停止驱动器 IC、以便它正常工作。

这是一个设计缺陷还是我误解了什么?

(示波器波形也可根据请求发送。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunsup 您好、

    让我在实验室工作台上对此进行测试。  感谢您提醒我注意这一点。  确认所看到的内容后、我可能会为您准备一些调试步骤或问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的关注。
    我解决了这个问题。
    似乎需要在发送和接收时更改 THS6222偏置设置。
    TX:Bias1、Bias2 -> L
    RX:Bias1、Bias2 -> H

    此致!  

    Hunsup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunsup 您好、

    是的、您将需要通过微控制器或其他设置来控制 BIAS-1和 BIAS-2引脚。

    将 THS6222置于关断模式可将输出引脚置于高阻抗状态。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我认为 TIDUF48A 文档中的表2-3中存在错误。 您会检查一下吗?

    此致!

    Hunsup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunsup 您好、

    我来看看表2-3。  您是否指的每个偏置模式的逻辑电平与 THS6222的数据表不符?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    是的、确实如此。

    此致!

    Hunsup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunsup 您好、

    数据表很准确、TIDA 设计指南有错误。

    我将看到我们如何修改这种风格的文件。

    如果您希望跟踪此文档并希望收到电子邮件更新、可以使用表2-3位于页面左下角的"提交文档反馈"按钮。  您可以提交反馈、要求更正表格、并使用您在上一次回复中发送的表格。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    抱歉、我找不到  "提交文档反馈" 按钮。 在我的屏幕上如下图所示。

    我希望我能完成它,但我不能。 你能为我做到吗?

    谢谢。

    好的。

    Hunsup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunsup 您好、

    此链接将在设计指南文档(对于包含表2-3的页面)的左下角显示蓝色文本"Submit Document Feedback (提交文档反馈)"。

    要提交反馈、您需要打开 TIDUF48A 文档、找到包含表2-3的页面、然后点击该页面左下角的蓝色链接。  

    这将帮助我们跟踪更改并为您提供修复。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    抱歉、我误解了。

    我是通过文档链接做到的。

    谢谢。