This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024睡眠模式无 SPI IQ 消耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434256/tic10024-q1-tic10024-sleep-mode-no-spi-iq-consumption

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在睡眠模式且无 SPI 通信时使用 TIC10024-Q1时、仅使用 INT 唤醒 MCU、电流消耗主要来自 VDD 或 VBAT? 这种情况下的 IQ 是多少? 了解客户是否可以使用我们的器件来满足系统 IQ 预算、这是非常重要的信息。

感谢您的及时反馈

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    电流全部流经 VS 电源引脚(VBAT)。  VDD 引脚仅为数字 IO (SPI)电平转换器电路提供基准电压。  该器件具有内部模拟和数字 LDO、为来自 VS 的器件供电。 因此、当电路板处于低功耗睡眠模式时、VDD 可以与 MCU 一起完全禁用。

    TIC12400-Q1没有"睡眠模式"、但具有被称为"轮询模式"的电流降低模式、该模式将仅在 INx 引脚上进行电压测量所需的一段时间内启用湿性电流、然后在轮询周期的剩余时间内禁用电流。  因此、电流消耗通常表示为整个轮询周期的平均电流电平。

    轮询模式电流是整个轮询周期中的平均电流、在这个周期中、电流可能会在周期的一部分(但不是全部)中流动。  因此、平均湿性电流的大小将根据配置设置和外部开关状态而变化。  

    数据表规格提供了适用于一组条件(所有开关都处于开路状态)的规格、这意味着没有湿性电流将流出 INx 引脚、并且所有电流都将在 TIC12400-Q1内部。  如果开关是外部开关、或者由于连接到 INx 引脚的外部元件、存在使电流从 INx 引脚流出的路径、则这将是会添加到简单计算工具中的额外电流。  例如、计算工具仅考虑流经内部电路的电流以及输入到比较器或 ADC 电路的分压器。

    更改轮询运行时间和周期时间还会调整流经器件的电流量与器件空闲和等待下一个轮询周期开始的时间之间的比率。

    客户的配置和 INx 引脚负载可能与数据表规格中的参数不同、从而产生大于或小于68uA 的电流。

    有两个轮询模式计算器可帮助计算不同配置的轮询模式电流。

    1.) TIC12400-Q1的 EVM GUI 可从产品文件夹(链接)免费下载、无需购买 EVM 或将其连接到 PC 的 USB 端口。  其中有一个轮询模式计算器、可根据器件配置计算电流。

    2.) 您还可以在此 E2E 帖子中找到 Excel 电子表格版本。 (链接)

    我建议客户使用这些计算器工具之一输入其配置、并确定平均电流是多少、以及是否需要进行任何调整来制定 IQ 预算。

    此致、

    Jonathan