This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 驱动 IC TCAN1043策略

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428790/tcan1043a-q1-can-driving-ic-tcan1043-strategy

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043TCAN1043-Q1

工具与软件:

我们 设计了采用 CAN IC TCAN1043的仪表组。

请参阅随附的 PPT 和原理图并提供您的评论 e2e.ti.com/.../TCAN1043_2D00_Q1-CIRCUIT.pdfe2e.ti.com/.../TCAB1043-driving-strategy.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我正在查看您的原理图、我将在明天下班前给您回复。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,

    您引用的是 TCAN1043还是 TCAN1043 A ? 这些是差异很大的器件。 在原理图中、我看到 TCAN1043、因此我将假设这一点。  

     

    对于 CANH 和 CANL 线、我看到没有共模扼流圈。 这是用于目的吗? 对于超过500kHz 的数据速率、建议使用 CMC。  

    确保 ESD 二极管尽可能靠近连接器。 否则、原理图看起来很好。  

     

    对于 PowerPoint、您的策略是正确的、但不需要唤醒 CAN 消息接收、因为它将从睡眠模式进入正常模式(仅 nSTB=高电平、EN=高电平)。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    1. 我们希望它通过 WAKEUP CAN 消息接收从睡眠模式进入正常模式。  因为我们已经在 nSTB 和 EN 引脚上提供了永久性的高电平(5V)。

    2. 您建议 在 CAN H 和 CAN L 线之间安装哪种 CMC 部件号?

    此致

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    1.如果您希望 CAN 消息收据将设备从睡眠模式更改为正常模式、则必须通过待机模式。 请参考我在状态图上方发送的图像。 将 EN 和 nSTB 保持为高电平将忽略 CAN 总线并自动进入正常模式。  

    我建议将 VIO 连接到 EN 和 nSTB。 这样、当器件处于睡眠模式时、它将从 CAN 唤醒消息进入待机模式。 进入待机模式后、INH 为高电平、从而触发 MCU 将 VIO 设置为高电平。 由于 VIO 连接到 EN 和 nSTB、因此它会从待机模式切换到正常模式。  

    2. 以下文档的第3部分可以帮助您选择 CMC。 TCAN1043-Q1可以处理 CANH/CANL 总线上+/- 58V 的电压、因此低于测量瞬态电压的任何部分都可以正常工作。 具体而言、Epcos B82789C0223将适用于您的系统。  

     https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271

    如果这有帮助或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    我们已按照您的建议进行了更改、请查看随附的原理图并确认  

    e2e.ti.com/.../8883.TCAN1043_2D00_Q1-CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,

    尽管我注意到 CMC 没有放置、但该原理图看起来很好。 这可能是有意为之、但我想指出一点。 如果您要放置它、它会进入收发器和端接电阻器之间。

    此外、我现在注意到 R1和 R2端接电阻器为 DNF。 根据器件在 CAN 总线上的放置方式、两个最远的终端器件应具有终端电阻器。 这样可确保线路在60欧姆时的阻抗匹配。 您可能已经知道这一点、但我想强调一下。 该线程详细信息可以很好地终止: e2e.ti.com/.../sn65hvd251-can-bus-termination

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    我们在原理图中进行了以下修改  

    1.已添加 CMC

    2.在 Vio 引脚处添加下拉 R10。

    3.引脚11左侧悬空。

    请查看并确认 e2e.ti.com/.../5732.TCAN1043_2D00_Q1-CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,

    这些修改看起来不错。

    我唯一要说的一点是关于用于端接的 R2/R3电阻器。 可以使用两种方法来端接节点:标准端接和分裂端接(更干净的总线信号更适合)。 最初、您对分裂终端进行了设置、其中有两个60欧姆电阻、由一个100nF 的电容器分流接地。 我建议重新添加该电容器来添加额外的滤波、或者我建议放置一个120欧姆的电阻器、而不是两个电阻器、以节省成本。  

    本文档对其进行了更详细的解释: www.ti.com/.../SSZTB40

    然而、目前的设计仍然很好。  

    此致!

    Ethan