This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:显示保护二极管的 DS91M040简化图

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433014/ds91m040-ds91m040-simplified-diagram-with-protection-diodes-shown

部件号:DS91M040

工具与软件:

您好!  

希望对  DS91M040内部布局的一般布局进行一些说明。 TI 的许多器件都具有简化的电路、指示输入和输出相对于 Vcc 和 GND 的关系。 此器件有没有对应的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、某些数据表提供了更多详细图。 不过、虽然该器件数据表不提供图、但请参阅引脚映射部分了解器件内部信息。 例如、RE (非)引脚上有一个300欧姆的上拉电阻。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了引脚映射。  

    能否 提供更详细的图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、如果数据表中未提供此信息、则无法提供更详细的图表。

    谢谢您、Amy