This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:双端口 TSN PCIe 应用接口卡 PCIe 转 SGMII 接口

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429898/dp83867e-dual-port-tsn-pcie-application-interface-card-pcie-to-sgmii-interface

器件型号:DP83867E

工具与软件:

大家好、团队成员:

我之前在寻找符合 TSN 标准的以太网控制器、并找到了 DP83867器件。 在参考 EVM DP83867E 双端口 TSN PCIe 应用接口卡原理图(PCIe 主机接口页面)时、来自主机的 PCIe 接口信号直接被视为 SGMII 接口信号。

是否可以将 PCIe 线路直接用作 SGMII 线路? 请澄清。

根据我的理解、在此 双端口 TSN PCIe 应用接口卡中、来自主机的 PCIe 线路使用 DP83867芯片直接转换为符合 TSN 标准的以太网线路。 那么、我是否可以在 PCIe 线路中使用这个 DP83867芯片并将其转换为符合 TSN 标准的以太网接口?

提供必要的支持并澄清我的疑问。

谢谢!

哈利什一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCIe 线路只是一种可以进行 SGMII 通信的物理介质。 在更传统的 PHY 应用中、它与专用的 SGMII 线路之间的 MAC 路径应该相同。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我想 在 PC 中使用 DP83867E 以太网卡、标准 PCIe 插槽就足够了、或者如果我需要连接 MAC、可提供有关如何将 MAC 实现到此 DP83867E 以太网卡的建议。

    谢谢!

    哈利什一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于 PHY 和 MAC 之间的可用连接是什么。 通常、PHY 放置在足够靠近 MAC 的位置、无需使用 PCIe 介质;总共布线4条布线(100 Ω 特性阻抗下的差分电缆为2倍)就足够了。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清以下关于符合 TSN 标准的 DP83867E 芯片的问题:

    i)上述评估卡中 PHY 和 MAC 之间的连接。

    II)还 提供了有关 DP83867E:双端口 TSN PCIe 应用接口卡中使用的 MAC 位置的详细信息。

    iii)此部分是否符合以下标准?

    IEEE 802.1AS、IEEE 802.3br、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1Qbv IEEE 802.1Qbu/802.1Qbp、IEEE 802.1Qci、IEEE 802.1Qcc、IEEE 802.1CB

    谢谢!

    哈利什一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    1) 1) MAC 和 PHY 将通过 SGMII 连接。

    2) MAC 将通过 PCIe 连接进行连接。

    3) 3)我认为该器件只做与 IEEE802.3相关的活动。 任何需要时间戳的操作都将在更高级别的 IC 中完成。 PHY 支持帧起始检测、以便为 IEEE1588提供时间戳。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    您能否说明一下 DP83867E 芯片如何符合 TSN 标准、以及该芯片支持哪些 TSN 特性?

    另外、您能否推荐一个支持 先前提到的 TSN 所有功能的高级 IC。

    谢谢!

    哈利什一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种采用 DP83867的设计有助于通过 SFD 等功能简化 MAC 上的 TSN。 关于 TSN PHY、请查看 DP83TG721。

    此致、

    Gerome.