This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:CDP 控制器功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TPS25830-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433869/tusb216-q1-cdp-controller-feature

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25830-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道客户是如何使用此 CDP 控制器的。

当他们没有带有 CDP 控制器的充电器时、便会使用此功能、对吧?

它们应将 CDP_ENZ 拉至低电平。 连接器件后、TUSB216-Q1可以告诉器件系统支持 CDP。

如果充电器有 CDP 控制器、则它们可以禁用此功能。

例如、当他们在其系统中使用 TPS25830-Q1 (它有 CDP 控制器)和 TUSB216-Q1时、他们应该禁用 TUSB216-Q1 CDP 控制器、对吧?

我的理解是否正确?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、此功能仅用于表明系统可以支持 CDP 功能。 如果主机、集线器或系统中的其他器件也可以执行此操作、则可以将此引脚保持悬空、以禁用转接驱动器中的控制器功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan