This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:平板电脑可以##39;通过 TUSB320EMV 使用 USB 进行访问

Guru**** 2827305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425839/tusb320evm-tablet-can-t-access-with-usb-via-tusb320emv

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320

工具与软件:

场景如下:平板电脑-> USB micro wire -> TUSB320 -> type-C 适配器、A 型连接器-> USB flash

将5V 电源连接到 J5直流输入

DIP 开关 SW1设置为 DRP 模式(SW1.1~1.8= 10000000)。

我在 D4 (320_ID)启动时使用 USB 闪存调整 Type C 集线器。

但平板电脑仍然无法访问 USB 闪存。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您要使用 EVM 上的哪些设置? 跳线、DIP 开关等。。

    将 EVM 连接到平板电脑时、请确保按照 EVM 用户指南第3.3节中列出的说明进行操作。 如果可能、您可能也可能希望尝试 UFP。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (SW1.1~1.8= 10000000)

    未在 EVM 板上插入任何跳线

    平板电脑-> USB micro wire -> TUSB320 -> type-C 适配器(带有 A 型连接器)-> USB 闪存

    红色 LED 亮起、表示 EVM 是具有平板电脑的主机、USB 应该是从设备、可以访问但不能访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    听起来应该为此进行配置。 有没有方法可以确保 USB 闪存正常供电 e 检查连接器上的 VBUS 引脚或使用带 LED 指示灯的闪存驱动器?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通电时、闪存上有一个 LED 指示灯。 我还检查 Vbus 引脚电压是否为4.5V。

    这似乎 USB 信号问题、因为 PC 只能识别一次 USB 成功。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    是的、听起来确实是这样。 至少在 USB2线路上应该有一些活动。 让我尝试在我们这边使用一个 EVM 来复制这个、我会告诉您我找到的内容。

    PC 在一次识别 USB 时、它与平板电脑设置是否不同? 还是 PC 在平板电脑无法识别它?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接到相同的平板电脑和相同的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    好的、明白了。 它曾经工作过、很奇怪。 如果设置没有任何差异、则可能是设置中有一个因素会影响连接性? 我可能建议测试不同的电缆。

    今天有机会之后、我将进入实验室并对此进行测试。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    测试如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    在我这边、我的测试方法与您的设置类似、使用 PC > USB-A 转 USB Micro-B > TUSB320EVM > USB-C 闪存驱动器。 我无法使用 C 型线缆或适配器进行测试。

    通过这种设置、我可以看到闪存驱动器被枚举并且在 PC 上显示为可用、而不受器件翻转的影响:

    我认为平板电脑与 EVM 侧或 EVM 与器件侧可能存在连接问题、可能是电缆或器件连接有问题。 如果更改其中的任何一项都有帮助、我建议您查看。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我已经为您设置了 Type C 闪存

    但仍无法访问闪存。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    不能说我能想到它不工作的任何原因,但我确实注意到一些不同的设置与我的. 一、 e 蓝线、J8上无跳线。 我想知道这条蓝线的用途是什么、以及为什么不填充 J8跳线。 如果您可以告诉我原因、或者 添加 J8能够做出任何改变、那我将不胜感激。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝线连接 R32和 TP5、以确保 USB 闪存的电压为5V 而不是4.5V

    如果使用跳线 J8、结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我不能说我真的确定问题是什么、因为我可以复制此设置、使其正常工作。 我唯一能想到的想法是尝试其他器件、其他主机、可能还有另一个 EVM。

    谢谢!

    Ryan