This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-MAX. EP:器件标识

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433652/max3232-ep-part-marking

器件型号:MAX3232-MAX. EP

工具与软件:

您好!

TI 器件是否按照任何标准进行了标记? 特别是、它们是否符合 J-STD-609 (无铅或含铅器件的标记)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 确实曾经在许多芯片上印制过"E4"或"G4"。 但是、当所有芯片(军用芯片除外)都是无铅的时、此标记不会添加任何信息、因此不能保证一定有、并且出现在最近组装的芯片上的可能性较小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    质量/可靠性页面可以告诉您器件是否符合 RoHS/REACH 标准(这些标准包括无铅条件)。 我在下面提供了 PW 包的链接。  

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=MAX3232MPWREP

    通过上面的链接、该器件符合无铅标准。  

    -鲍比