This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:TVS 二极管和保险丝与 ISO1044搭配使用

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433757/tpd1e6b06-placement-of-tvs-diode-and-fuse-with-iso1044

器件型号:TPD1E6B06
主题中讨论的其他器件:ISO1044

工具与软件:

您好!

我已经将 TVS 二极管和保险丝与 ISO1044 CAN 连接、以实现 IC 保护。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430980/iso1044-design-validation-for-communication-section/5495271#5495271

我想确认一点。 TVS 二极管(EC7、EC9、EC10)是否需要连接到保险丝(RT7、RT9)之后(如 Shared 原理图所示(Connector-->Fuse --> Fuse --> TVS Diode--> to ISO1044 IC)  ?或者我是否需要将 TVS 二极管连接到连接器旁边的 TVS 二极管、然后连接到 TVS (Connector-->Fuse Diode--> Fuse --> IC)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我建议您将 TVS 二极管放置在保险丝之后。

    这背后的原因是、保险丝将在 TVS 二极管无法处理的任何更长时间的瞬变中断开、如果 TVS 二极管在连接器上、如果发生无法处理的过压事件、保险丝将发生短路。

    有些 TVS 二极管可以直接在连接器上处理长时间的高峰值电流瞬态、但它们的电容值要高得多、更适合电力线保护。  

    此致、

    Sebastian