This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S009:UCLAMP0502P.TCT

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S009, TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433373/tpd8s009-uclamp0502p-tct

器件型号:TPD8S009
主题中讨论的其他器件: TPD6E05U06

工具与软件:

我将以下 八通道 TVS ESD 保护二极管(TPD8S009DSMR) 连接到 microSD 卡的一些信号(如下图所示)、并将其他 TVS ESD 保护二极管(UCLAMP0502P.TCT)用于 Card_Detect 信号。

TPD8S009DSMR 上有两个未连接的引脚、因此我的问题是能否移除 UCLAMP0502P.TCT、并将 CARD_DETECT 信号连接到 TPD8S009DSMR 上的其中一个未连接引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您可以将输入端连接到 Vcc 引脚、但请记住、在 Vcc 引脚连接到 GND 的齐纳二极管也在 每个输入端并联连接到 GND。  

    齐纳二极管和输入二极管将  在数据表中未给出的配置中钳制瞬态。  我建议 在您的系统中测试钳位电压、以确保它对于下游电路而言足够低。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)根据数据表、正向二极管的最大电压为0.95V、我的 SD 信号在1.8V 下工作。 这有什么问题吗?

    2)另一方面、Vcc 是3.3V。 如果我将其连接到 TPD8S009的 Vcc、是否存在问题?
    如果出现问题、TPD8S009的 Vcc 是否可以保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    1.这里不会出现问题、就是输入端单个转向二极管的正向压降。 每个输入只有在达到9V 时才会击穿。  

    使用3.3V Vcc 没有问题。  

    如果您要保持 Vcc 引脚连接、我会推荐另一个器件、此配置将增加每个输入的击穿电压、从而导致更高的钳位电压。 我推荐 TPD6E05U06。  

    此致、

    Sebastian