This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:SD-SDI 视频未锁定

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346, LMH0302, LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429966/lmh0302-sd-sdi-video-unlocked

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0344、LMH0346

工具与软件:

大家好! 这是我的第一篇文章,所以请耐心,如果我犯了任何错误。

我的团队在两年前设计了一个用于连接3G-SDI 输入和输出的电路板、其中该器件(LMH0302)用于驱动输出。 我知道使用 Tektronix 波形监控器测试电路板、我得到的唯一情况是信号已解锁、即使信号为 SD-SDI (576i)也是如此。

在查看设计之后、我发现了许多有关布局的问题、这些问题可能会成为3G-SDI 的问题。 但是、   SD-SDI 的布局是否如此关键? 如果不能、问题可能会是什么?

输入也不起作用。 我们使用了 LMH0344和 LMH0346、但 LMH0344无法很好地检测到存在信号的情况。

我附上原理图。 我不这么认为,但可能有一个问题。

提前感谢您。

此致。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Output-SDI-Schematic.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    幸会。 您是否能够重新发送带更高分辨率照片的原理图? 我看不到您发送的内容。

    当您使用 LMH0346时钟恢复器时、Lock Det 引脚是否变为高电平、或者 Tek 波形监视器无法锁定到信号?

    此致!

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我 上传了一张新图片。 这似乎更好。 我不知道为什么在上传时会丢失这么多的分辨率。

    我们只有在输入端、而不是在输出端才有时钟恢复器。 这可能会导致 Tek 波形监视器 接收到解锁信号?

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1730112904006v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    您能否发送您的应用的方框图以便让我更好地了解测试设置?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    是否也可以在 LMH0302的输出端发送示波器屏幕截图?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我发送一些照片。 该电路板基于 SD3GDAEVK、但输入端并未直接连接到输出端。

    所有测试均采用 Tektronix WF Monitor 的 SD SDI 525信号。

    为了测试输出、我们将 Tektronix 监控器的输出连接到 VME 连接器引脚、这些引脚是 LMH0302的输入。  

    下图是一个示波器、用于测量 R47和 R48之间的电压差。  

      VMAX ~= 800mV、Vmin ~=-800mV -> Vpp ~= 1600mV

    第三张图片是在 SDO-1-P 和 SDO-1-N 之间测量的示波器、用于在二极管 D21处测量 P。   VMAX ~= 200mV、Vmin ~=-200mV -> Vpp ~= 400mV

    在另一个测试中、我们将一个输入连接到了监控器的输出、如下图所示。 在连接 BNC 电缆(绿色信号)之前、我们已在该电缆上进行测量、之后、我们已测量交流耦合电容器(蓝色信号)之后的差分输入。

      VMAX ~= 1200mV、Vmin ~=-1200mV -> Vpp ~= 2400mV

      VMAX ~= 200mV、Vmin ~=-200mV -> Vpp ~= 400mV

    SD SDI 信号的 Vpp 低电平是否正常?

    提前感谢您。

    此致、

    Tomás μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomás

    SMPTE 指定  SDI 的75欧姆同轴电缆上的 VOD 为800mVpp。

    R47和 R48处的电压与 SDO-1-P 和 SDO-1-N 部分之间存在很大差异。  请注意、二极管不是建议器件原理图的一部分。 您是否已尝试移除二极管以查看性能是否得到提高?

    此致!

    Nick

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们移除了二极管、现在我们将获得良好的标准 SDI 信号、这是一个很大的改进。 电路板正常地传输 HD 信号、并且图像显示中已经出现3G 错误。

    我将在下周上传一些示波器、以便您看到改进效果。 然后我将结束这个问题、因为 PCB 有很多布局问题、我认为这些问题会导致3G 错误。  

    非常感谢您、Nick。

    此致、  

    Tomás μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里您将看到不同信号的图片。 所有这些都是 HD 1080i 和所有它们对应于一个模式的 colores 条。

    第一个是在重新计时后测量:

      Vmax ~= 400mV、Vmin ~=-400mV -> Vpp ~= 800mV

    下一个示例就在单个输出上(非差分):

      Vmax ~= 400mV、Vmin ~=-400mV -> Vpp ~= 800mV

    对不起质量,但我不知道该怎么做来改进上传。

    谢谢、谨致问候。

    Tomás μ A