This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:当侧引脚保持悬空时、B 侧的任何负面影响

Guru**** 2777635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432827/tca9802-any-negative-impact-on-b-side-when-a-side-pins-are-left-floating

器件型号:TCA9802
主题中讨论的其他器件: TCA9511A

工具与软件:



请对所附数字处以罚款。
我要将 TCA9802放置在子板上、并在 B 侧安装一个从 IC。

处于从 IC 的调试阶段... 调试板将通过跳线连接在一侧。
这应该没有问题、因为拓扑与 数据表中的示例类似、除了 EN 悬空(我预计 EN 在 TCA9802中仍会上拉至 VCCA)  

在从器件 IC 的正常使用中... 主板将连接在 B 侧、而调试板将断开连接。
我的问题是、这个概念起作用吗? 当 VCCA/SDAA/SCLA/EN 引脚完全悬空时、是否会产生负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCCA < 0.3V 时、缓冲器/电平转换器被禁用、但 B 引脚上的电流源继续工作(请参阅数据表的第9.3.5节)。

    理论上、当 VCCA 断开连接时、它应该为零(因为为去耦电容器充电需要一些能量)。 但是、如果调试板在没有后续上电复位的情况下可能断开连接、或者如果您有点妄想、请向 VCCA 添加弱下拉电阻器以确保它为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯
    .  
    为了确保、当 VCCA 连接到1.8V 时、即使 EN 引脚本身保持悬空、我是否可以预期 EN 逻辑会由于内部上拉而变为"H"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 引脚开路时、由于上拉电阻器的原因、该引脚不会悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsuhiro:

    是的、VCCA 连接到1.8V 意味着 EN 在内部上拉至1.8V。 从技术上讲、EN 引脚上不需要外部上拉。 我建议在 EN 上使用外部10k、因为内部上拉电阻很弱。  

    只要 VCCA 悬空在接近0V 的某个位置、这种情况就可以在 VCCA 悬空的情况下使用。 正如 Clemens 所建议的、此处可在 VCCA 上设置一些弱下拉电阻。  

    让人担心的是、如果 VCCA 浮动在0.3V 以上(UV307V (min))、那么 TCA9802器件可能会开启、如果不小心、A 侧可能会向 B 侧传播低电平。  

    是否考虑过使用 TCA9511A 等热插拔缓冲器?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Tyler

    感谢您的回答。 为了说明事实、我们已经开始生产电路板...
    我们无法再放置任何额外的元件、例如下拉电阻或热插拔缓冲器、但是、即使在最坏的情况下、也应该可以通过使用跳线使 VCCA 和 GND 短路、或通过移除 SCL/SDA 线路上的0欧姆电阻来断开 TCA9802。 我希望我能生存(^^

    我将通过考虑您富有成效的评论来改进我们的董事会!