This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:接口产品建议

Guru**** 2955960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433655/tmuxhs4612-interface-product-recommendation

器件型号:TMUXHS4612

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找一种可以将 DP 1CH 传输到 HDMI 2CH 的接口产品。

如果 TI 产品中有合适的产品、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    遗憾的是、我们没有任何可以从 DP 到 HDMI 的协议转换器。