工具与软件:
您好!
我的客户面临 TCAN1145-Q1的单芯片问题、当 CAN 总线上有唤醒信号时无法唤醒、如图1所示、黄色是 INH 引脚、蓝色是 CANH 和 CANL 之间的差分信号。 进行 A-B-A 测试时、单个芯片出现故障。 比较每个引脚的 GND 电阻时、NG 芯片和普通芯片之间没有明显的差异。
我写这封电子邮件问:什么样的应用情况可能导致这种非唤醒的情况? 或者、它 对您来说更像是一个质量问题?

图1失败了一个波形

图2正常的一个波形
BR、
制造商
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的客户面临 TCAN1145-Q1的单芯片问题、当 CAN 总线上有唤醒信号时无法唤醒、如图1所示、黄色是 INH 引脚、蓝色是 CANH 和 CANL 之间的差分信号。 进行 A-B-A 测试时、单个芯片出现故障。 比较每个引脚的 GND 电阻时、NG 芯片和普通芯片之间没有明显的差异。
我写这封电子邮件问:什么样的应用情况可能导致这种非唤醒的情况? 或者、它 对您来说更像是一个质量问题?

图1失败了一个波形

图2正常的一个波形
BR、
制造商
尊敬的 Manu:
对于 CANINT 状态、其质量团队无法阅读故障芯片的信息。
他们无法使用 SPI 读取芯片寄存器? 该操作是否仅发生在故障芯片或任何 TCAN1145-Q1芯片上? 如果用户无法使用 SPI、如何启用和配置选择性唤醒?
此致、
Sean
你好、Sean、
可能存在误解、我是说在那种情况下他们的质量团队没有看到出现故障的芯片的状态、他们已经把出现故障的芯片送到我们的 ATE 测试、通过了、而且正在等待基准测试。 因此、它们不具有故障芯片的 INT 状态数据。 根据他们的说法、SPI 对于故障芯片工作正常、唯一的事情就是无法唤醒。
此外、他们的质量团队对软件也不太熟悉、因此他们一开始就没有进行检查。
BR、
制造商
尊敬的 Manu:
好的、如果 ATE 通过、我预计芯片仍处于良好状态、那么他们的软件很可能没有正确配置选择性唤醒。
在基准测试中、您是否希望 TRX 执行此操作? 如果是、请发送电子邮件至 TRX、以便我们将任务评估给我们团队中的某个人(我很可能是执行任务的人、但只需确保我们拥有正确的 QEM 信息)。 我现在将关闭该主题、以便我们可以转到电子邮件。
此致、
Sean