This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:地址引脚

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433644/lmh1297-address-pins

器件型号:LMH1297

工具与软件:

该设计具有七个 LMH1297器件、其中一条 I2C 总线连接到所有这七个器件。  

但该器件只有两个地址引脚 SS_N_ADDR0 (引脚编号11)和 MISO_ADDR1 (引脚编号28)。

此设计的寻址解决方案是什么?

谢谢本杰明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    LMH1297的 ADDRx 引脚是4级输入引脚。 有关电平搭接定义、请参阅数据表第8.3.1节;  有关可用的 SMBus 地址、请参阅数据表第8.4.1节。 该器件可提供多达16个 SMBus 地址选项。

    它是否满足您的设计中的要求? 如果还有任何其他未决问题、请告知我们。

    此致!
    David