This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:连接到 TXD 引脚和 STB 引脚的集成上拉电阻器的值

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433042/tcan1462-q1-value-of-integrated-pull-up-resistors-connecting-to-txd-pin-and-stb-pin

器件型号:TCAN1462-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道连接到 TXD 引脚和 STB 引脚的集成上拉电阻的值吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入为低电平的最坏情况下、TXB/STB 输入泄漏电流会增加到200 µA 或20 µA。 这对应于≥Δ V 27.5 kΩ 或275 kΩ。 典型值可能是50 kΩ 或500 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 所说、低电平输入泄漏电流可用于计算上拉值。