This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:最大值 MDC 时钟频率= 1.75MHz??

Guru**** 2932120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433342/dp83td510e-max-mdc-clock-frequency-1-75mhz

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

客户询问是否最大 1.75MHz MDC 频率确实是上限、因为常用的 Linux 驱动程序会使用2.5MHz 时钟来进行 MDIO 接口通信。 看起来标准中也提到了这个值...

为什么我们有这种异常的限制?

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    与支持更快最大 MDC 速率的其他 PHY 相比、DP83TD510E 的内部状态机以更慢的时钟频率运行。

    客户是否能够修改 Linux 驱动程序以降低 MDC 速率?

    谢谢!

    Evan