This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:接收器屏蔽要求

Guru**** 2926330 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429028/tlk2501-receiver-mask-requirement

器件型号:TLK2501

工具与软件:

您好!

我在 TLK2501串行接收器引脚上测量到大约310ps 的眼图宽度(请参阅随附文件)。 但是、眼图的信号质量很差、上升时间很慢。

我的问题:

1.接收器端的差分抖动容差规定为0.6UI。 连接的眼在信号质量方面是否正常?

2.请告诉我 TLK2501的串行接收器屏蔽要求,这样我就可以更方便地检查测量结果是否符合规格要求。

提前感谢。

此致、

Theresia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theresia:

    TLK2501的串行接收器掩码要求如下:

    • VID 大于200mV。 这意味着眼图高度大于400mV。
    • 抖动小于0.6UI。 这意味着眼宽大于0.4UI。

    从您的眼图中可以看出、数据速率似乎为2.5Gbps。 您能否确认这是否正确?

    测得的眼图高度为639.8mV、符合眼罩要求。 测得的眼图宽度为310.4ps。 假设传输速率为2.5Gbps、则该值相当于满足掩码要求的0.776UI。

    由于满足了串行接收器屏蔽要求、TLK2501可能会顺利接收到该信号。 然而、由于眼图的形状不同寻常、我无法完全放心地这样说。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的答复。

    是的、眼图的数据速率为2.5Gbps。

    我确实面临同样的困境, 因为你的眼睛的形状。 TI 对以太网 PHY 有掩码要求(请参阅附件)。 我问一些类似的问题、所以我可以将其集成到示波器中。  

    1) 1)您是否有 TLK2501的类似掩模文档? 0.4UI 最小眼宽(时间轴)的位置

    2) 2)您可以测量一下、并向我展示一下在 TLK2501的串行接收器侧的眼睛是什么样子? 在接收器引脚之前、无论采用何种配置、我都会得到不寻常的眼图形状。 它始终会降级。

    此致、

    Theresia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Theresia:

    卢卡斯今天不在办公室。  他将在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theresia:

    很遗憾、我不知道为 TLK2501创建了任何眼罩文件。 这是一款差不多25年前发布的旧版器件、我的支持资源有限。

    您在 TLK2501串行接收器引脚上测量的眼图是由您的发送器设置和通道特性造成的。  接收器在信号进入器件之前不能对信号产生任何影响。

    1. 您的发射器上配置了哪些设置?
    2. 您是否对传输通道的 s 参数或插入损耗有测量?

    某些均衡 有助于在信号到达 TLK2501之前改善信号的形状。  这也可能不是必需的、因为信号不符合接收器屏蔽要求。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    如果我在外部将 TLK2501发送器环回至其接收器、则我在 TI 评估板上测量到了一个"性能下降程度较低的眼图"。  

    1.有关发送器设置、请参见附图。 为了节省时间、我仅以单端模式显示它。  

     发送器为任意至 CML 转换器 IC。  您是否可以建议使用具有均衡 IC 的 ANY/CML 转 CML 来替换发送器(如图所示)?

    2.不、我没有这些测量值。 电路板上的差分线路由 PCB 加工厂调整为100 Ω 阻抗。 电路板上具有相同数据速率的其他差分信号 没有信号 质量问题。  

    如果 TI 没有任何具有均衡功能的转换器 IC、我将使用您对信号的评估来满足接收器掩码要求。

    此致、

    Theresia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theresia:

    我查看了随附的图、对接收器硬件配置有如下评论。

    • 我看到您使用的是100nF 交流耦合电容器。 数据表建议使用1nF-10nF 电容器。 使用较大的交流耦合值会导致较低的截止频率、这意味着电容器阻止的低频噪声更少。
    • 我看到您在 V_TERM 上使用100nF 去耦电容器。 数据表不建议在 V_TERM 上放置任何去耦电容器。

    TI 拥有范围广泛的 CML 均衡器产品系列。 我可以分享一些器件建议、但我首先要检查您在当前系统设计中是否发现了任何问题? 尽管输入眼图有点异常、但它确实满足 TLK2501眼罩要求、因此如果未观察到任何问题、可能无需更改设计。

    此致!

    卢卡斯