This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:模式变化 Tmode1和 Tmode2的典型值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433466/tcan1043-q1-typical-values-for-mode-changes-tmode1-and-tmode2

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

您好!

TCAN1043数据表中未明确提及模式变化时间的典型值(tmode1和 tmode2)。 仅存在最大值。 在正常工作条件下、这些模式变化的典型情况是什么?

(根据数据表、典型值是在25°C 和电源电压 VCC = 5V、VIO = 3.3V 且 RL = 60 Ω 条件下的值、除非另有说明。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    由于 t_mode1和 t_mode2的典型值因器件而异、因此该表中没有对应的典型值。 请等待列出的最长时间以确保正确的模式更改。  

    此致、

    Ethan