This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:使用 SGMII、无法链接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433594/dp83867is-using-sgmii-unable-to-link

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

我无法使用100兆位全双工 SGMII 建立链接。 寄存器0x0037读取0x0002、接收到 SGMII 页、自协商未完成。 请询问其他可能有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    您是否仅在100M 速度时看到此问题-其他速度是否适用于 SGMII?

    我有一些问题可以帮助 确定根本原因:

    • 寄存器读取0x6E 和0x10以确认正在设置 SGMII 启用自举
    • 在 MDI 侧建立链路(寄存器0x1[2]="1"以确认)
    • 是否可以测量 SGMII 信号的眼图以确认有效的 UI 裕度?
    • 写入0x1F = 0x4000是否会解决自动协商问题?
    • SoC 是否启用了 SGMII 自动协商?

    谢谢!

    Evan