This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539PWR IO 扩展器的 ESD 问题

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434192/tca9539-esd-issue-with-tca9539pwr-io-expander

器件型号:TCA9539

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我就观察到 TCA9539PWR IO 扩展器存在 ESD 敏感性问题而与您联系。 在内部测试期间、该器件无法在±10KV 条件下通过 ESD 空气放电测试、且 IO 扩展器在测试后变为无法正常工作。

我们想询问是否有任何建议可以提高我们的应用中 TCA9539PWR 的 ESD 容差。 TI 是否建议使用特定的设计注意事项、保护电路或外部元件来增强此 IO 扩展器的 ESD 稳健性?

感谢您的支持。