This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434841/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

我有关于 TCAN4550的两个问题:
1. CANH/CANL 分别短接至 VCC 或 GND 进行测试。 测试完成后、CANH/CANL 恢复正常、但 TCAN4550无法正常执行 CAN 通信。
2.人为干预导致 Vdiff 偏离正常值。 干预消失后、TCAN4550无法再正常执行 CAN 通信。
对于上述两种异常、TCAN4550能否识别特定错误信息并向 MCU 生成中断?

Vdiff 如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    如果 TCAN4550试图在发生故障条件(短路)时传输消息、它可能会将这些消息标记为传输错误并增加传输错误计数器(TEC)数量。  根据 CAN 协议、如果 TEC 计数器超过255、器件将进入总线关闭 (BO)状态、并禁用 CAN 通信。  如果发生这种情况、MCU 需要进行一些干预、以便从总线关闭状态恢复、并允许器件开始在 CAN 总线上通信。  

    如果器件已进入 BO 状态、则控制寄存器(0x1018)的 INIT 位将设置为"1"、并且器件也将进入待机模式(使用 Config 寄存器0x0800[7:6]中的 MODE_SEL 字段进行指示)。  要恢复、需要将器件置于正常模式、并且 INIT 位需要复位为"0"。  这些位应在器件中连接在一起。  完成此操作后、器件将遵循 CAN 标准协议减少和恢复错误计数器。  器件复位和重新配置也是可能的恢复方法。

    我建议通过监视各种状态、中断和错误计数器寄存器来确定器件是否已进入 BO 状态、如果未进入、则设置哪些其他位来解释您的观察结果。  (0x000C、0x0820、0x0824或0x1050、0x1040和0x01044)

    此致、

    Jonathan