This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:D/S 推荐电感器上的发热问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430557/ds90ub935-q1-heating-issue-on-d-s-recommended-inductors

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我们已注意到 POC 网络中的铁氧体磁珠过热、直至其中一个磁珠烧毁。  

请参阅下面的相关原理图和布局部分:

有一个相关的错误从2015没有得到任何反应,但症状似乎相当相似. 我们的模块使用的80mA 似乎远低于铁氧体磁珠的规格。

请告知我是否可以共享任何其他图像/配套资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 似乎电路板上的某些组件重叠/超出了建议的制造间距。 这可能会导致制造问题、尤其是在未遵循焊盘布局的情况下。 铁氧体磁珠供应商可提供有关铁氧体磁珠所需着陆焊盘的更多详细信息。  还应检查承载电源信号的布线是否足够宽、以便在不升高温度的情况下传输信号。 适当的宽度将取决于您的电路板、但如果所有布线发热、则这可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    您看到的重叠是用户定义的 布局庭院、而不是实际零件。 这些组件之间有足够的空间、如下所示:

    迹线非常宽(0.4mm)、覆铜为35 μ m。 它们基本上与焊盘一样宽。

    烧毁 铁氧体磁珠如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在铁氧体磁珠上可能会看到低于预期的短路或更高的电流/电压。  请注意、成像仪的电流消耗将在数据流的有效周期和消隐周期之间波动。  还建议直接与铁氧体磁珠供应商联系、因为他们将能够提供有关铁氧体磁珠限制和预期行为的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:  

    我们将通过 X 射线检查电路板、以查看电路板上是否存在任何短路。 在密度方面、我们对铁氧体磁珠放置方式进行了比较、它与 TI 的 EVK 非常相似、因此我们没有看到任何严重的违规情况。 "而且、"村田 D/S 公司"也没有提到任何最低投球幅度、所以我认为我们不会违反这一规定。  

    这可能是热的、因此我们也在检查该角度。

    谢谢!

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些都是需要检查的好东西。 最好在整个操作过程中仔细检查成像仪的电流需求。