This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:TPD4S009DRYR 与 TPD4S012DRYR 之间的差异

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434277/tpd4s009-differences-between-tpd4s009dryr-vs-tpd4s012dryr

器件型号:TPD4S009
主题中讨论的其他器件:TPD4S012

工具与软件:

TPD4S009DRYR 与 TPD4S012DRYR 之间有何差异 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要区别在于 TPD4S012的建议 VBus 容差电压为15V。 IEC ESD 和峰值浪涌电流额定值也略高。  

    此致、

    Sebastian