This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040:搜索 TUSB8040 EEPROM 编程器软件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434744/tusb8040-in-search-of-tusb8040-eeprom-programmer-software

器件型号:TUSB8040
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-01243

工具与软件:

我希望找到一个 EPROM 编程软件副本、以便对我们的 TIDA-01243开发板进行编程。

我们非常感谢您提供有关此软件的查找位置以及用于开发板其他部件的任何其他所需软件包的建议!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy 您好:

        请接受我的友谊申请、我将发送 EEPROM 工具给您。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好!

    感谢您的快速响应。 我已接受您的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的私人留言框。

    好的

    Brian