This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:我们是否需要 A 和 B 引脚的上拉和下拉电阻器?

Guru**** 2926610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432658/thvd1552-do-we-need-pull-up-and-pull-down-resistors-for-a-and-b-pins

器件型号:THVD1552

工具与软件:

我正在 使用 THVD1552DGS 为 RS422设计电路。 对于接收器失效防护操作、 我们是否 需要在 A/B 线路中添加上拉或下拉电阻器。 数据表中提到了 "在总线空闲或总线短路条件下、接收器 OUTPUT 保持高电平、无需外部失效防护偏置电阻器。" 我知道、失效防护操作可以通过收发器的内部偏置来完成。  

另外、在接收器失效防护操作(para10.2.1.4)中、它还写道"只有当差分输入大于低于 VTH+的 VHYS 时、接收器输出才会转换为低电平状态"。 如果我们考虑 VHYS 为50mV (typ)且 VTH+为-20mV (MAX)、 那么这是否意味着如果差分输入为-20mV~-70mv 范围、输出将处于不确定的状态? 为了获得更好的抗噪性、添加上拉和下拉电阻器是否更好? 如果是、该电阻器的范围将是多少。 目前、我正在考虑添加10k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当差分输入电压为零时、可保证失效防护正常工作。

    外部失效防护电阻器是可选的。 如果您想增加噪声容限、可以添加它们。

    使用10 kΩ 电阻器时、终端电阻器上空闲时的压降将约为60mV、即您已将噪声容限从20mV 增加到80mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于接收器失效防护操作、 我们 需要在 A/B 线路中添加上拉或下拉电阻器吗?

    正如 Clemens 所述、外部失效防护电阻器是可选的。 我确实认为将它们添加到接收器作为 DNP 是一个好主意、因为如果您认为您确实需要它们、最好让它们可用。  

    [报价 userid="629372" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432658/thvd1552-do-we-need-pull-up-and-pull-down-resistors-for-a-and-b-pins 我明白故障安全操作可以通过收发器的内部偏置来完成。  [报价]

    正确。 您无需执行任何额外操作即可开启失效防护操作。  

    [报价 userid="629372" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432658/thvd1552-do-we-need-pull-up-and-pull-down-resistors-for-a-and-b-pins "]如果我们认为 VHYS 是50mV (典型值)并且 VTH+是-20mV (最大值)、 如果差分输入是-20mV~-70mv 范围、这是否意味着输出将处于不确定的状态?[/QUOT]

    从技术角度而言、如果您处于这些范围之间、Routput 仍应为高电平、但不能保证这一点、因为 Vhys 是作为典型值提供的。  

    [报价 userid="629372" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432658/thvd1552-do-we-need-pull-up-and-pull-down-resistors-for-a-and-b-pins ]为了获得更好的抗噪性能、添加上拉和下拉电阻是否更好? 如果是、该电阻器的范围将是多少。 目前我正在考虑添加10k 电阻器。

    注意:下面使用的计算假设在 RS485半双工系统的两个端点上进行端接。 在全双工系统中、通常只有一个端接电阻。 因此、如果您仅使用1个120欧姆终端、根据我的计算、15mV 将为30mV。

    基本上可以使用方程式 V=IxR 来计算额外的抗噪性值。 您首先需要计算总线空闲时的总电流。 这可以通过将上拉电阻器、下拉电阻器和端接电阻器一起添加、然后除以 Vcc (上拉电阻器的 V)来实现。 对于10k 上行、10k 下行和 60欧姆端接电阻器(120//120=60欧姆)、Rtotal 为20,060欧姆。 I_total = 5V/20k Ω= 250uA。 因此、如果有 60欧姆的均衡电阻(在 RS485中、我们通常使用2个120欧姆的终端电阻、相当于60 欧姆)、则25uA x 60欧姆= 15mV。 因此、当总线空闲时、端接电阻器上的电压约为15mV。  

    大多数人在空闲时选择大约200mV 的抗噪性能、但这取决于您期望环境中产生多少噪声。 如果您将电阻器的大小上下均调整为1k、那么您将得到大约150mV 的电压并包含滞后、从而得到大约220mV 的电压。  

     如需获取更深入的外观、下面的文档介绍了如何使用公式计算此值。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 1730491366211&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我假设1k 的上拉和下拉电阻器可能就足够好了。 (10K 可能太弱)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 噪声抗扰度计算非常有用。