This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:IO 扩展器的 PWM 功能

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1, TCA9535, TCA6507, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431048/tca9535-pwm-capability-of-the-io-expander

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6507TCA9539-Q1、TCAL9539-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要将控制器中的一些信号替换为 IO 扩展器。 这还包括 PWM 信号。 您能说明一下该 IO 扩展器支持的 PWM 信号的最小和最大频率是多少。

谢谢

Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不具有 PWM 功能。 您需要用显式的 μ I²C 命令来设置输出的高低电平、这种速度非常慢、并且需要 μ I²C 主设备上较高的处理开销。

    有多少个 PWM 信号? 它们有哪些特征? 它们是否具有不同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    如果将 TCA9535用于 PWM、Clemens 回答准确。  

    考虑查看 TCA6507、该器件具有内置振荡器并可以生成可通过 I2C 总线进行配置的 PWM。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    您能否请大家注意、以这种方式生成的信号的最大频率将是多少?

    您好、Tyler:

    我正在寻找汽车器件、您推荐的器件似乎不是汽车级器件。

    此致

    Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在400kHz 时、写入命令的长度约为73 µs。 我不知道您的 μ I²C 主控制命令开始时间的能力如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    TCA6507没有汽车级。  

    考虑 TCA9539-Q1、TCA6408-Q1、TCAL9539-Q1。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的建议。 但这些器件也不支持 PWM 功能权利。 是否还有任何其他带有 PWM 功能的替代方案?

    谢谢

    Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我们没有汽车级 IO 扩展器、并且支持 PWM 功能。  

    当前只有器件是用于 PWM 功能的 TCA6507。  

    你必须遵从 Clemens 在前面的线程中关于使用常量 I2C 写入生成 PWM 的表述。 从技术上讲、这是可能的、但会占用 I2C 总线带宽的很大一部分。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler 和 Clemens