This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1EVM:DSI 接口问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431862/ds90ub941as-q1evm-dsi-interface-question

器件型号:DS90UB941AS-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1ALP

工具与软件:

您好、请推荐将 Raspberry Pi 的15引脚 MIPI DSI 输出转换为此评估板上的 Samtec MIPI DSI 连接器所需的器件。 我找不到具有此 Samtec 连接器(可连接柔性电缆15引脚)的电缆或适配器。 此 Samtec 连接器的通用名称是什么?  

如果没有、您能否就向此评估板输入视频信号所需的视频源类型以及相应电缆提供建议。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    您可以在 EVM 用户指南原理图上找到 DSI 引脚排列、并且连接器是"QSH-020-01-DP" 、它看起来与 HQCD、H-D-DP-A 电缆兼容。  

    您能否告诉我们 Raspberry Pi DSI 输出上的连接器以及15引脚 DSI 布局如何?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它被列为"MIPI D-PHY TX 4Lane"。 这是一张照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能分享一下该连接器的器件型号吗? 它 可能会出现在电路板的原理图或物料清单上。

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它看起来是22引脚。 这是器件型号 :www.digikey.co.uk/.../3197258

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有现成的器件、Pi 也具有 HDMI 输出(如果您知道任何 HDMI 转 QSH 适配器或电缆)。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于 HDCI 和 DSI 是不同的协议、因此任何此类适配器都可能是另一个具有转换器器件的电路板。 如果电缆/连接器供应商具有用于连接 QSH 电缆并分离输出的"分线板"、然后可以根据需要连接其他 FFC/FPC 连接器、那么与他们联系可能会更容易。

    另外、TI 还提供了 DS90UB949-Q1器件和 EVM、如果您可以选择使用 HDMI、可直接连接 HDMI、仅供参考。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感激! 让我来问您、为该 EVM 生成视频信号的最快/最简单/最便宜的方法是什么? 是否有适用于具有此连接器的 PC 的适配器? 有视频生成器吗? TI 使用哪种设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在实验练习中、我们使用 DSI 发生器、不过这种方法会比较昂贵。 相反、对于您的情况、您可以构建适配器 PCB (将941AS EVM 连接器类型转换为 Raspberry Pi 的连接器类型)、或联系连接器供应商以获取任何可用选项、或查找具有 DSI 输出的 SoC。

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram、早上好、感谢您的信息。 放入 Raspberry Pi (和 DSI 发生器!) 除此之外、还有其他广泛可用的方法来生成 DSI 视频信号吗? 不需要自定义适配器且相对便宜的产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以选择 DSI SoC、然后构建适配器板以将 SoC 输出连接到941AS 输入。 除了一些发电机,我们没有任何具体的建议。

    但是、对于初始测试、由于您即将使用 Raspberry Pi、因此您也可以仅使用941AS 内部图形发生器。 它将在内部输出测试图形、而无需任何 DSI 输入、即可为您的显示器配置这些图形。 可以手动编写脚本、也可以仅使用 ALP (FPD-Link GUI)来配置此功能。 如果我可以提供帮助、请告诉我。

    这将不会测试 DSI 功能、但这也许是您在集成 SER 和 SoC 时可以在定制电路板上测试的功能。

    此致、
    Ikram