This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810设计

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433291/ds250df810-ds250df810-design

器件型号:DS250DF810

工具与软件:

1: 外部 EEPROM 的芯片负载、如何处理引脚 en_SMB (E3)和 read_en_n (F13)?两者都是下拉的?

2:  DS250DF810的交叉点如何,请提供 pciture

3:应用在 zqsfp+中的4通道上为100G、请提供 eeporm 文件。

4:设计中使用了两个芯片、引脚 cal_clk_in 分别使用晶体、引脚 cal_clk_out (E15) 不连接、这可以?

5:什么是价格和如何购买它在中国北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 请参阅数据表的"SMBus 主模式"部分以及 ENSMB 和 READ_EN_N 的引脚说明
      • EN_SMB ->悬空
      • READ_EN_N ->下拉
        • 如果对两个器件使用相同的 EEPROM、请在器件1上设置 READ_EN_N ->下拉。  对于器件2、将 ALL_DONE_N 从器件1级联到器件2的 READ_EN_N。
    2. 我不明白您的问题。  您能解释一下吗?  请参阅方框图和"交叉点开关"部分。
    3. 请注意、我已将其配置为器件地址0x30、使用调整模式2。  我建议您下载 SigCon Architect 和 DS250DF810配置文件。  这将允许您生成您自己的 EEPROM 文件。  此外、请在 DS250DF810 RX 与任何信号源之间保留至少3dB 的插入损耗。 DS250DF810 CTLE 具有较高的最小升压性能。  这将有助于降低过均衡的风险。
    4. 是的、可以将 CAL_CLK_OUT 保留为无连接。
    5. 我已经就北京的价格和采购事宜联系了我们销售团队的一位成员。  他们可能会在接下来的几天内与您联系。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片在印刷电路板的哪个位置? 它是否靠近控制器(CPU)或连接器(zqsfp+)? 如何应对这些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:在 EEPROM 加载后、ALL_DONE_n (D3)引脚的 leve 是否为低电平?

    2: EEPROM 的容量至少是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用使用两个芯片、输出两个 zqsfp+连接、两个芯片的输入时钟来自一个源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 中的芯片在哪里? 它是否靠近控制器(CPU)或连接器(zqsfp+)? 如何处理 QUESTTON[/报价]

    我们通常看到重定时器放置在更靠近连接器的位置。  但是、这将取决于 CPU <->连接器之间的插入损耗大小以及 CPU 具有的均衡能力。  CPU <->重定时器之间的插入损耗必须在 CPU 的均衡能力范围内、这一点很重要。

    此外、重定时器在 CTLE 指数0处具有高升压。  因此、请在 CPU <->重定时器和连接器<->之间保留至少3dB (假设您将使用光学模块)。  这将有助于避免过度均衡。

    1:加载 EEPROM 后、引脚 ALL_DONE_n (D3)的槽为低电平?

    是的、这是正确的。

    2:EEPROM 至少有多少容量?

    我建议使用1kB 或2kB EEPROM。

    谢谢!

    Drew

    [/quote]