This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:FSUSB20MUX 替代产品

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB30E, TS3USB221A, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434178/ts3usb221a-fsusb20mux-alternative

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000、TS3USB221 、TS3USB30E

工具与软件:

您好!

我正在寻找 FSUSB20MUX 的替代器件、并且想知道 TS3USB221A 是否最适合替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    对于此多路复用器、就封装而言、我认为 TS3USB30E 是与 MSOP 封装最接近的、而 TS3USB3000是与 MicroPak 封装最接近的器件。 我认为我们对 DQFN 封装没有任何看法。 在封装要求之外、我们的典型建议是 TS3USB221。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 客户告知我、他们正在寻找一种在机械上与(FSUSB20MUX)器件兼容且无需更换覆铜的直接替代产品。 听起来  TS3USB30E 或 TS3USB3000可能是最接近的(基于封装)、但仍然没有提供兼容的选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您知道他们使用的是哪种封装吗? 我可以在线找到的数据表(看起来 FS 器件是 OBS)有3种不同的封装、因此如果他们使用的封装中的一种与我发送的两个多路复用器相同、那么这些封装可能是直接可选的。 只要引脚布局相同、我认为功能也会相同。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可告诉我 DigiKey 上的10-TFSOP、10-MSOP (0.118"、3.00mm 宽度)封装、标记为 FSUSB20MUXTR-ND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    如果是这样、我认为他们可以查看 TS3USB30E 的 VSSOP 封装。 该封装具有相同的引脚排列、OE 和 S 引脚具有相同的功能。 似乎用于 FSUSB20MUX 的电压电平也应在 TS3USB30E 上工作。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢瑞安!! 这非常有帮助、我将由客户来运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    好的、听起来不错! 接下来、我会在认为已经解决的情况下对其进行标记。

    谢谢!

    Ryan