This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:对 EVM 进行 Ping 检查

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429369/dp83tg720evm-mc-ping-check-with-evm

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户将使用 DP83TG720EVM-MC 评估其设计的 DP83TG720RWRWRHATQ1系统。

评估是通过 ping 进行通信检查。

连接的配置是否正常?

请告诉我是否有要为 DP83TG720RWRWRHATQ1和 DP83TG720EVM-MC 设置的参数。

很抱歉问这样一个基本问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、连接的配置正常。 要使 ping 正常工作、您应检查 DP83TG720上的链路是否已建立。 您可以在 PHY EVM 上使用 LED1检查此情况。 如果指示灯亮起、则表明链路已接通、如果指示灯闪烁、则表明存在活动。 如果 LED 熄灭、则表明链路未接通。 如果链路未建立、则应尝试更改 J2上的主/从配置。

    您还应检查 DP83867上的链路是否已建立。 您可以在 PC 设置中检查这一点、以查看它是否检测到以太网端口中的链路。 速度应为1000Mbps。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melissa-San、

    很抱歉这么晚才回复。

    谢谢您、我的客户能够建立连接。

    但是、Ping 永远不会通过。

    客户的板固定为从板。

    他们通过检查 LED 指示灯来确认链路是否成功。

    1)他们从 PC 发出正常的 Ping 命令。、是否有汽车使用的特殊命令(1000BASE-T1)?

    2)你有什么建议通过 Ping ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您确认通过 LED 建立链路。 您是否还可以确认链路在 PC 端接通、并且链路速率为1000 Mbps、而不是100 Mbps?

    没有用于汽车用途的 ping 命令。 我使用以下 ping 命令:

    Ping

    在通过 ping 时、我通常会检查目标和主机是否正确配置了我的 IP 地址、除了第四个数字之外、地址完全相同。 例如、如果源地址为192.168.1.X、则目标地址应为192.168.1.Y

    如果他们仍然无法执行 ping 操作、可以尝试以下操作:

    1.从 PC ping cpu/721。 检查是否存在0x639、0x63A、0x63B、0x63C、0x63D DP83TG721MC-EVM 上的0x63E 在增加。 请注意、如果按顺序读取、这些寄存器将自行清除。  

    2.从 cpu/721 ping PC。   检查是否存在0x639、0x63A、0x63B、0x63C、0x63D DP83TG721MC-EVM 上的0x63E 在增加。 请注意、如果按顺序读取、这些寄存器将自行清除。 可以使用 USB2MDIO 工具访问寄存器: https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO 。 这些测试将告诉我们 EVM 是否正在接收数据包。  

    此致、

    Melissa