This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433962/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

工具与软件:

 通过评估板训练 PCIe Link 时、是否可以显示 SigArchitect 3.1的延迟和最大输出带宽结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS160PT801无法跟踪延迟或获得的带宽、因为它仅在 PCIe 协议物理层和电气层上运行。 因此、此器件的 SigCon Architect GUI 中不会提供此信息。

    此致!
    David