This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:使用卫星项目

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433045/tca6408a-q1-use-satellite-project

器件型号:TCA6408A-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们要将 TCA6408A-Q1用于卫星项目。

是否对卫星上的使用有任何限制?

根据我们的理解、该器件不具备释气和辐射防护。

我们希望确认、对于航天应用中使用汽车级产品、TI 是否存在任何使用限制。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 并不禁止您这样做。 但当超出建议的工作条件时、将无法再保证正常工作。

    (所有器件的答案都相同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    TCA6408A-Q1不是符合航天应用要求的器件。 有关航天产品的示例、请参阅 TPS7H500x-SEP 、其 TID 为50kRad。  

    我们不保证 TCA6408A-Q1可用于航天应用、但它不会阻止您使用该器件。 如 Clemens 所述、如果超出数据表中推荐的工作条件、则无法再保证器件能够正常运行。

    如果您想了解更多有关潜在航天产品的信息、请发送电子邮件至 t-townsend@ti.com。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、

    木村彻