This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:数字输入电平

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433044/tcal9539-q1-digital-input-level

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAL9539

工具与软件:

各位专家、您好!

在 TCAL9539-Q1文档中、建议运行条件一章中未介绍数字输入电平。

TCA6408-Q1文档的 建议运行条件一章介绍了最小和最大数字输入电平。

我们想知道 SDA、SCL、RESET、 P 端口和 A0、A1端口的数字高电平和低电平。 (最小和最大电平)

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个错误。 请参阅 TCAL9539 (不带-Q1)数据表以了解 VIL/VIH 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    请参阅 Clemens 评论。 这是数据表中的错误。 我做了注释以修改数据表。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的回答。

    我查看 TCAL9539 (不带 Q1)数据表。

    此致、

    木村彻