This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:1.2G 和放大器;1.6G 重新故障

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433214/ds90ub960-q1-1-2g-1-6g-re-fail

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

我们使用 DS90UB960-Q1-进行 EMC 测试, 1.6G RE 失败: 1199.99MHz av -11.6dB、1599.985 MHz 约-4.4dB,

我们检查噪声来自 DS90UB960、是否有建议?

我们 在 Lev6中使用了8节电池 PCB 和 FPD-LINK III

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    RE 性能是一种系统级性能、而不是器件级。 为了通过、应仔细设计/选择您的布局、器件和所有其他元件。

    如果您给我发送了原理图和布局 Gerber 文件、我可以查看并发送我的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我使用串行 DS90UB953时存在相同的问题、然后更改为 AON 模式来解决 RE 问题、是否有相同的模式来重置噪声?

    请与我分享你的电子邮件,然后我发送示意图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 我使用串行器 DS90UB953时的相同问题"是什么意思? 是否将 UB960或 UB953作为独立器件测量箱中的器件?  

    则需要将其作为链路 SER + DES 进行测量。 如果在同步模式下使用器件、时钟将通过反向通道从 UB960发送到 UB953。 但是、如果将器件置于非同步模式并使用 AON 模式、则不会从 DES 向 SER 发送反向通道时钟。 这是一个问题。

    作为解决方案、您可以在非同步模式下使用链接并使用 AON 模式。 或者

    使用同步模式、但在 DES 侧使用具有 SSC 的振荡器、这也应该表现出改进。