This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 总线开路检测特性

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433973/tcan1043a-q1-can-bus-open-detection-feature

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1463-Q1

工具与软件:

大家好、CAN 团队:

我的客户使用的是  TCAN1044AV-A1、TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1、他们想检测 CAN 总线开路。

一条或两条 CAN 总线都有、那3个部分是否支持检测到它?

似乎不能、似乎必须使用 TCAN114x-Q1 (VIS SPI I/F)或 添加一些外部电路来检测。

请告诉我对此有任何反馈?

BR

Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    这三个器件不支持 CAN 总线开路检测、这是 TCAN114x 系列中的一个特性。

    此致、

    Sean