This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801X16EVM:仅为 X2通道设置重定时器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433891/ds160pt801-ds160pt801x16evm-setting-up-the-retimer-for-x2-lanes-only

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

大家好、我尝试在 PCIe 通信设置中集成 DS160PT801X16EVM。 因此、评估板连接到我的 PCIe 链路的主机器件、而其上游流连接到 X2 PCI add_in 卡。 评估板仅使用 x16运行、我无法使其仅使用2个通道。 是否可以仅启用一个重定时器并使用 X2?

此致!

日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiji:

    我相信负责为贵公司提供支持的 TI FAE (Sachith Kasthuri)已就您的问题与我达成了共识。 请允许我与他们协调并提供回复。

    系统设置是否仅使用通过 DS160PT801重定时器连接的前两个 PCIe 通道来实现此 x2配置?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我有一个 x2插入式 PCIe 卡插入到重定时器评估板的 x16 PCIe 插槽中、我只想将其配置用于两个通道

    此致!

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认设置 Jiji。

    我将通过 TI FAE 传达我建议的后续措施、因为其中某些信息受到限制、不能发布在公共论坛上。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、顺便说一句、我的 FAE 是 Dardan Kolukaj、因为我在这个论坛上使用的是我的大学帐户、而不是我的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日出、

    感谢您提供更多信息。 我已在 另一个线程中作出响应、因此我要将这个线程标记为已解决、我们可以在该线程中进行进一步的通信。

    此致!
    David