This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:32628-PAC009

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435153/lmh1297evm-32628-pac009

器件型号:LMH1297EVM
主题中讨论的其他器件: LMH1219、LMH1297

工具与软件:

您好!

我们有一对  LMH1297EVM 和 LMH1219。 我们将尝试使用 SigCon 应用为两者安装界面。 很遗憾、它会提示如下错误:

已完成的步骤:

1.卸载当前的 SigCon 并尝试安装较低版本(EVM GUI 2.0)、但安装失败。

2.安装较低版本的 LabVIEW 并重新安装 SigCon 同样无法运行 LMH1297更新程序。

3.安装中间版本的 SigCon 但不检测 LMH1297器件(通常检测 PCIe 器件)

感谢 IF 可以提供有关此问题的一些建议。

谢谢!

Fadzli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadzli:

    我目前看不到您在 E2E 帖子中包含的照片。 你能把它们重新发布吗?

    Sigcon 的 LMH 更新程序版本为2.0.0.8、我们建议安装 w/RTE 选项来获得 LabVIEW、并单独安装更新程序以建立连接。

    此致!

    Nick