This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110通过 USB 连接到 PetaLinux 器件

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435100/lp-xds110-xds110-to-a-petalinux-device-via-usb

器件型号:LP-XDS110

工具与软件:

请告诉我如何通过 USB 获取将 XDS110连接到 PetaLinux 设备所需的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuo:

    是不是说在将 XDS-110连接到器件时您没有看到两个/dev/ttyACMx 端口?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    尝试连接时出错。
    错误消息:
    root@kcmss:~#[ 125.799007] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新全速 USB 器件2
    [125.951954] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=bef3、bcdDevice= 1.00
    [ 125.960141] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [125.967284] USB 1-1:产品:XDS110 (03.00.00.26)嵌入 CMSIS-DAP
    [ 125.973896] USB 1-1:制造商:德州仪器(TI)
    [ 125.978859] USB 1-1:SerialNumber:00000000
    [ 125.999634] hid-generic 0003:0451:BEF3.0001:设备没有监听器、正在退出

    此致、

    Tatsuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 主机通常不需要 XDS110的附加内核驱动程序。 我们正式支持使用 XDS110连接到受支持的 Linux 发行版(通常为 Ubuntu)上的 TI 器件。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_linux_host_support.html

    我对 PetaLinux 不是很熟悉、我们将无法为此环境提供大量支持。

    谢谢

    Ki