This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111A:我们可以将 TSU6111A 用作 USB-UART 桥接器吗?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111A, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435350/tsu6111a-could-we-use-tsu6111a-as-usb-uart-bridge

器件型号:TSU6111A
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在寻找 USB 转 UART 桥接器件、因此可以考虑使用 TSU6111A。

按照我的理解、TSU6111A 是多层器件、不支持 USB 到 UART 的转换。

我的理解是否正确?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    正确、该器件不会充当 USB 转 UART 桥接器、而只是充当多路复用器。

    对于 USB 至 UART 桥接、我们唯一的器件是 TUSB3410。 但是、此器件是自定义版本、因为我们缺少用于支持此器件软件的资源。 我们可以根据需要提供驱动程序、但除此之外、如果有任何软件支持需求、我们无法提供。

    如果您的客户没问题、请告知我、我将发送数据表供审核。

    谢谢!

    Ryan