This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10 - EP:最大流耗

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431633/sn65hvd10-ep-maximum-current-consumption

器件型号:SN65HVD10-SN65HVD10 EP

工具与软件:

您好!


我想知道 RS -485 收发器的最大电流消耗、以便在我们的电源中使用
如果提供3.3V 50mA、那就够了吗?

您可以给我发送建议吗?

此致、

Prasittichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源还必须提供流经电缆和端接电阻器的电流。 图13显示您应该针对75 mA 或100 mA。

    如果输出可能会短路、并且您希望电源在这种情况下不会压降、那么它必须能够处理250 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prasittichai:

    我会建议一个能够支持250至300mA 的电源、以防总线上发生短路。 75到100mA 将正确为器件供电、但存在总线短路期间电源可能崩溃的风险。 无论哪种方式、都需要大于50mA 的电源。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的建议。

    我还有其他问题。

    如果我的电源可以通过75 -100 mA 提供电流、并在短路的情况下忽略该电流。

    我的电源是否足以在正常情况下运行?

    此致、

    Prasittichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasittichai、

    是的、这样可行。 下面是数据表中的图13、其中显示了相应 VCC 和信令速率下的典型电流消耗。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan、Clemens:

    感谢您的建议。

    此致、

    Prasittichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果信号速率为1200bps @3.3V、则典型电源电流约为4x.xxmA 还是正确的?

    RMS 是指均方根?

    此致、

    Prasittichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您使用的是0.001 Mbps。

    这些是典型值、因此您应该具有安全裕度。 在实验室中进行测试时、50 mA 可以正常工作、但我感觉不好。

    电流取决于要传输的实际信号、因此该图提到 RMS 时说按某种方式对电流求平均值。 这不是交流电源、因此不会出现负电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasittichai、

    是的、RMS 表示均方根。  

    不应将该图视为已定义的电气特性。 这些结果可能因器件而异、您的测试环境也会有所不同。 在启动和模式更改期间、您仍然需要比图中所列值更高的电源电流。 该图仅演示了稳定运行。

    我仍然会推荐 W ü~75mA。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在通信启动和模式更改期间、您是否有当前配置文件?

    此致、

    Prasittichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasittichai、

    未提供该规格、因为它可能因设置而异。 最好根据您的单个设置进行测试。

    此致、

    Ethan