This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:参考时钟输入

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434727/tlk10081-reference-clock-inputs

器件型号:TLK10081

工具与软件:

你好!

我会收到一个与 TLK10081的基准时钟输入相关的问题。 有输入 REFCLK_0和 REFCLK_1。 为什么在文档 SLLA 350和 SLLA 347中使用 REFCLK_1? REFCLK_0输入是否存在已知问题?

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    REFCLK_0没有已知的问题、两个 REFCLK 输入应该相同。 我相信 REFCLK_1是为这些应用报告随意选择的。

    此致!

    卢卡斯